This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:环境温度

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693664/tps65262-ambient-temperature

器件型号:TPS65262
主题中讨论的其他器件:TPS65263-Q1

在数据表中、它未指定建议运行条件下的环境温度。 AMB 温度是多少?

此外、 在绝对最大值中 即 Tj 高达125度。   对于客户的应用、它太低。  是否有类似的150度等级?

应用:工业 VFD

客户:WW 等级

 

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    建议的工作环境温度为-40°C~85°C。

    2.与最大绝对值相同 额定值 Tj=125C、是排印错误、应为150C。  但您应注意以下注释(1):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian

    TPS65263-Q1是类似的三路降压转换器、您可以将 TPS65262替换为 TPS65263-Q1。