This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:请查看电路图。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692825/tps65150-please-review-the-circuit-diagram

器件型号:TPS65150

你(们)好

我按上面所示制作了原理图。

请确认。

请告诉我错误的器件。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!
    我们的此器件专家本周已不在办公室。 请在下周初回答您的问题。
    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!

    原理图对我来说是可以的、只是 C22是一个10.81V 输出上的6.3V 电容器。 请使用较高的额定电压电容器。
    电荷泵的二极管还可以、但也可以替换为 BAT54或 BAV99、但这只是一个注释。
    我没有重新计算您的电阻分压器、但您使用的公式看起来不错。
    一般而言、我建议将一个电阻器与 COMP 电容器串联、以防在电路测试期间需要它。

    此致、
    Brigitte