This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:AVDD、VGH、VGL、VCOM

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691570/tps65105-avdd-vgh-vgl-vcom

器件型号:TPS65105

大家好、团队、

对于3.3V 输入电源下的以下输出要求、您可以向我推荐 TPS5105的原理图:

AVDD-9.6V

VGH-18V

VGL--6V

VCOM-3V

此外、我还想知道以下电压的上电序列。

谢谢、此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishmita:

    由于德国的假日季、我们的器件专家目前不可用。 我们很快就会回到您的请求。 我对拖延表示歉意。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    感谢你的答复。 希望尽快得到回复。
    谢谢、

    此致、
    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!

    请查看 TPS65105数据表的第24页。 此处的原理图与您的要求非常相似。 您只需要重新计算 R1、R3。 R5和 R7。
    对于 VCOM、请使用公式7、8、9、11以及以3V 为基准的电阻分压器计算。

    此致、
    Brigitte