This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:您可以帮助仔细检查我们的应用电路吗?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693204/tps55010-may-you-pls-help-double-check-our-application-circuit

器件型号:TPS55010

你(们)好,先生  

您可以帮助仔细检查我们的应用电路吗?(5Vin /5Vout/0.3A lout)

                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    我将组件值放入 Excel 计算工具中、文件附在下面。 我的主要发现是补偿看起来增益过大。 我 kΩ 将 R619减小至~12.4k Ω。

    我看到 Fsw 增加到了650kHz。 有什么特殊原因吗? 如果您希望获得更高的效率、您应该能够将 Fsw 降低至300kHz、而不会出现任何问题。 最大的折衷是较慢的瞬态响应。

    您能否分享有关该应用的一些详细信息?

    谢谢、
    Anthony

    e2e.ti.com/.../TPS55010Tool_5F00_SingleOutput_5F00_RevA.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    产品是鱼探测器。
    终端客户询问频率需要650kHz 以避免声纳频率。
    令人很烦