This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:轻负载 DCM 运行模式

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689757/tps65132-light-load-dcm-operation

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TPS65130

对于极 轻负载条件下的 TPS65132、该器 件进入 DCM 并以30kHz 区域切换、这会干扰设计的另一部分。

 

1、 该器件可通过什么负载电平切换到 CCM?

2.是否有 一个替代器件即使在极轻的负载下也只能在 CCM 下运行?  (禁用、DCM)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请首先检查导致干扰的转换器、例如、通过加载 VPOS 或 VNEG 并加载额外负载、例如40mA、以检查干扰何时消失。

    完全切换所需的负载电流取决于 VIN 和 VOUT、因此我无法告诉您这里有固定的负载编号、但我认为、当器件进入完全切换时、这并不重要、 但是、我们如何防止干扰的发生、对吧? 例如、您可以检查干扰消失在哪个转换器上的额外负载。

    2.可使用 TPS65130并将其设置为以固定频率运行。 对于小型布局、您可能需要查看此参考设计:

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte