This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:负载调节

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690029/tps61041-load-regulation

器件型号:TPS61041

您好!

我们收到了客户关于 TPS61041的问题。
请帮帮我们。

[问题]
是否有 EVM 的负载调节数据? 它们通过自己的电路板测量负载调节。 请参阅下图。 此结果是否合理?

Rfbt=1.8M、Rfb=200k -> Vout=12.33V

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     我将通过 EVM 测试负载调节、稍后我将答复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     EVM 负载调节如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 很抱歉再次打扰您。 您能否通过 EVM 提供输出电压纹波的波形? 条件是 Iout=1mA。

    它们通过自己的电路板测量 Vout 纹波。 请参阅下图。 此结果是否合理?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     该输出纹波是不合理的。 您能否测试输出电容器并使用短接地探针? 我想您的测试条件是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    它们测量了输出电容器并使用了短接地线迹。 我检查了它们的原理图、发现输出电容为1uF (16V)。 我认为有效电容非常低。 您认为这与大输出纹波有关吗? 如果您按 EVM 提供波形、这将非常有帮助。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,他们添加了输出电容1uF (50V)*2pcs 并测量了波形。 输出电压上仍然存在大纹波。 他们想要比较 EVM 和自己板之间的波形。 您能否通过 EVM 提供输出电压纹波的波形?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     我刚刚在 EVM 中进行了测试。 VIN=3.3V VOUT=12.5V IOUT=7mA

     蓝色:输出纹波黄色:SW

      您的输出电容器是什么类型的电容器? 电解电容器? 您可以更改为陶瓷电容器进行尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 Iout=1m~3mA 时的波形如何? 它们在10mA 时的波形看起来接近于您的波形。 它们假设在低输出电流(1m~3mA)时发生了这种现象。 它们使用 GRM188B31H105KAAL (1uF、50V、1608)作为输出电容器。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    我的测试条件是 Vin=3.3V Iout=3mA。
    由于 E2E 存在一些延迟、我们可以通过电子邮件进行讨论。
    我刚刚向您发送了一封邮件、告诉您我的电子邮件地址。