This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:故障排除和布局

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693564/tps62170-troubleshooting-and-layout

器件型号:TPS62170

尊敬的 Chris:

遗憾 的是、无论是移至 TPS62160DSG 还是更改电容都不会在(负)-50°C 的温度下防止故障。

您是否有任何建议对哪些因素会导致 芯片在低温下发生特定故障进行重新编译?

请您注意。 引导我找到防止这种现象的解决方案?

BR、

Itay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    我解锁了您的旧话题、因此我们可以继续讨论。