This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:L 和 Cout 组件值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692333/tps568215-l-and-cout-component-value

器件型号:TPS568215

TPS568215有"推荐组件值"表(表5)。

Cout 最小值和最大值是否为有效电容值? 稳定运行是否需要最小值? 或瞬态响应? 当我们需要快速瞬态响应时、我们可以使用更低的 Cout 吗?

我认为不在列表中的组件值也可以使用。 如果我们使用的值不在列表中、您有什么问题吗?

例如、当我们对1Vout 和3.3Vout 电路使用1uH 时、Cout (min)值是否会随着1Vout 电路变低、而随着3.3Vout 电路变高?

我认为、如果"L x COUT"是相同的值、则没有问题。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常情况    下、降压电路需要电感器电流为 AIN=20%--40%的纹波电感器电流、因此电感 L 已经由 Vin、Vout、Fsw、Iout 和 kind 固定、您会注意到 L x Cout 应该是恒定的、然后 Cout 也被确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈圣

    感谢您的回答。
    Cout (min)值是否为有效电容值? 或额定值?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COUT 值应在根据偏置电压和 工作温度降额后具有有效电容。电容值的供应商将在数据表中提供这些曲线。