This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:在旁路模式下消耗电流、但 Vout >Vin

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692821/tps61291-consumption-current-in-bypass-mode-but-vout-vin

器件型号:TPS61291

您好!
即使选择了旁路模式、当输出电压大于输入电压时、TPS61291也不会进入旁路模式。
在这种情况下、预期的电流消耗是多少?

我的实验显示、实际旁路模式(Vout < Vin)仅增加几十 nA。
这是合理的结果吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么会发生这种情况? 是否有外部电源为 VOUT 供电。
    您是否测量输入侧的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速更新。
    如数据表7.4.3第9页所述、这种情况在从升压模式到旁路模式的瞬态期间发生、这是由于输出电容器的充电。 如果负载电流非常小、放电可能会很慢。 因此、我想知道该期间的功耗。
    是的、我的测量是在输入侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量的是合理的数据、因为某些内部电路仍在运行以监控输入电压和输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。