This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:Vin_startup 是什么意思?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690229/lm5176-what-does-vin_startup-means

器件型号:LM5176

尊敬的先生/女士

LM5176的最小启动电压是多少? 2V? 我的客户无法设计 TPS55165、因为他希望以最小输入电压4V 启动直流/直流电路。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5176或 TPS55165是指哪种器件? 这是两个不同的部分。

    无论如何、最小启动电压是成功启动所需的最小输入电压。 LM5176为4.2V、TPS55165为5.3V。 如果电压低于该电压、器件可能无法保证启动。 一旦电路启动、输入电压可能会下降到更低。

    因此、对于您的客户而言、如果启动后 Vin 降至4V、TPS55165 (如果您确实这么认为)可以继续正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,
    我的客户搜索降压/升压直流/直流转换器、必须输入电压为4V BOOT。 无法设计 LM5176和 TPS55165。 我们有解决方案吗?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的输入电压范围是多少? 您可以添加另一个升压功能来生成高于4.2V 的电压、从而为 LM5176 VIN 引脚供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、
    它是 USB Type-C 应用。 输入范围为4.2V~21V。
    此致、
    黄上