This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:超出建议的反馈电阻值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693112/lmr23625-out-of-recommended-feedback-resistor-value

器件型号:LMR23625

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR23625并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当我确认 webench 时、反馈电阻器 TOP (Rfbt)为332k Ω。

 kΩ kΩ、数据表 P. 12指出"对于大多数应用、建议使用介于10 μ F 至100 μ F 之间的 RFBT。"

332k 欧姆超出推荐范围、没问题吗?

我还想知道为什么选择332k 和22.1k。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../_2800_1_2900_Webench_5F00_LMR23625_5F00_22VIN_5F00_16V2.5A_5F00_20180424.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    数据表和 WEBENCH 都可以正常工作。 这是一个设计规格问题。 10k 至100k 会降低噪声敏感性、但其功耗将超过332k。 但有些应用不喜欢超过100k 的电阻器。 显然、制作数据表的工程师与 WEBENCH 在其"可接受的值"的裕度内选择了不同的值、但实际上、两者都很好。

    选择332k 和22.1k 将16VOUT 分压至1V 基准。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。

    我知道使用332k 和16k 没有问题。

    这 是噪声与电流消耗之间的折衷。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一