This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:如何确保 TPS53353的运行状况?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53353EVM-744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691751/tps53353-how-to-make-sure-the-health-of-tps53353

器件型号:TPS53353

1、以上波形是在 TPS53353引脚6 (相位节点)上20A 输出负载下测得的、输入电压为12V。 在 TPS53353的绝对最大额定值(25V)范围内、最大电压为26.1V。 如何确保该尖峰 VP;电压不会损坏 TPS53353?

2、负电压问题相同、引脚6上测得的最大最小电压为-3.7V、低于 TPS53353绝对最小电压(-2V)。 有问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网件精灵、

    测量 SW 节点时必须小心。  确保我们使用非常短的 GND 引线(< 1cm)、以减少任何杂散拾取。  请确保该条件、必要时发布新波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、我 相信您提到的短接 GND 引线可避免不必要 的拾取噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网件精灵、

    如果您已经正确测量了它、那么我需要查看您的原理图和 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../12Vi5Vo20A_2800_TPS53353_2900_pdf.pdfDearJohn、

    我使用您的标准 EVM (TPS53353EVM-744)来修改我需要的内容。 原理图附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网件精灵、

    我找到了以下文档:
    www.ti.com/.../slua831.pdf
    请告诉我这是否能回答您的所有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    slua831中显示的公式(4)似乎不正确。 有关我的详细说明、请参阅随附的文件。  你怎么看?

    e2e.ti.com/.../Lp-calculation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网件精灵、
    是的、您看起来是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。