This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940用于监控9节电池

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689536/bq76940-bq76940-be-used-to-monitor-9-cells

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

尊敬的 TI 专家,

根据数据表、BQ76940适用于9-15节电池、我想知道是否要对8节电池使用 BQ76940,如何实现?哪些电池应短接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    对于9节电池、应使用 bq76930 www.ti.com/.../BQ76930

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因为我的终端客户 可能需要17节30节电池

    我想知道在这两种情况下能否同时使用 bq76940,我不想同时购买 bq76930和 bq76940

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    不建议将 bq76940用于8节电池、因此不建议使用连接。 您可以将 bq76930安装在与 bq76940相同的封装尺寸上、与 EVM 上安装的封装相同、但它确实需要库存2个不同的器件型号、因为您表示这是不可取的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢~