This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569与旧版 LP55231之间的 GPIO 和 GPO 模式差异

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693520/lp5569-gpio-and-gpo-mode-difference-between-lp5569-and-the-older-lp55231

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP55231

尊敬的 TI 团队:

我们正在转向 LP5569 LED 驱动器。 我们以前使用的是 LP55231、该芯片中有一种 nifty 模式、可以通过 INT/GPO 引脚(通过对 LED 使用电压电平检测、但在 INT 引脚上)检测电压。 当读取 LP5569的数据表时、它看起来好像驱动器中有一个 GPO 模式、但没有明确的指示表明可以测量那里的电压。 我看到 LP5569中的电压测量功能也不同、对于短路和开路、电压测量功能被简化为简单的是/否。

我的问题是:

是否有办法在 LP5569上获得 LED 的电压感应功能、如果有、是否也可以使用 GPO/GPIO 引脚来测量电压。

 

期待收到您的回复、

TD

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TD、

    LP5569没有相同的功能、无法从 INT 引脚读取电压。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth