This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:用于负电源轨

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS23525, TPS23523, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692066/lm5050-1-use-for-negative-power-rail

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS23525TPS23523LM5067

您好!

如果将 LM5050-1用于-48V 电源轨、我只需要将接地端连接到 IN (引脚4)并将-48V 连接到 GND (引脚2)、我对吗?

CT.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    感谢您的支持!
    您的要求和最终产品是什么? 针对-48V 电压轨的热插拔或 ORing。
    如果是-48V 热插拔、请查看 LM5067。 有关 ORing、请查看 TPS23523、TPS23525器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的建议、我将使用-48V ORing。

    但是、我是否可以知道、如果将 LM5050用于-48V、该怎么办? 它是否仅在高/低侧驱动器中有所不同?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    尽管如此、我们尚未针对-48V 电压轨对 LM5050进行测试、但在 IN (引脚4)施加接地、在 GND (引脚2)施加-48V 电压时、器件应正常工作。 由于此配置不会在器件的 Vin、Vout、GATE 和 Vs 引脚到 GND 引脚电压之间产生任何冲突。 该配置仍然是高侧驱动器。

    请注意、LM5050不适用于 ORing -ve 轨。 将其视为系统分析的理想二极管、如果您有任何疑问/需要进一步澄清、请告知我。

    此致
    Rakesh