This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:热插拔控制器的输出在连接到 LM22672的输入时被拉低。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, LM22672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691586/tps2491-output-of-hot-swap-controller-pulled-low-when-connected-to-input-of-lm22672

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: LM22672

大家好、  

正如标题所述、当我将 TPS2491的输出连接到 LM22672开关稳压器的输入时、它被拉低。  

下面是我目前如何连接它的原理图:  

当我独立测试热插拔电路和稳压器电路时、它们工作正常。 只有当我将热插拔电路的输出连接到稳压器电路的输入时、它才会被拉至低电平。

如果有任何建议,将不胜感激。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这两个电路连接在一起时、您能否共享已填充的设计计算器 www.ti.com/.../toolssoftware 和测试波形。
    的热插拔电路的测试波形
    VIN、VOUT、栅极电压、输入电流
    VIN、VOUT、栅极电压、计时器电压

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    很抱歉花这么长时间回答。 我不知道设计计算器存在。 我开始使用它、我的生活变得更加轻松。

    长话短说、我的原型板上有一个错误的连接、结果我需要在 TPS2491的栅极引脚上添加外部软启动组件、以满足我的特定设计需求。 现在就像一种魅力。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到... 丹!