This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A 的温度保护

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692868/lm317a-temperature-protection-of-lm317a

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我有以下问题:

正常运行时 、LM317A 的运行温度范围为 -40至125°C。如果运行异常(例如、输出上的捷径)、器件可能会达到更高的温度。

如果我理解正确、内置热保护将在 大约150°C 的温度下做出反应并减小电流。 在 150°C (热关断)的条件下、器件可以保持多长时间而不会损坏?  

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出对地短路、LDO 将循环打开和关闭、并导致温度升高。 一旦温度达到阈值(150摄氏度)、就会发生热关断。 晶体管的驱动截止、内部功耗降低(电压和电流均可降低)、以保护器件免受损坏。
    在高温下运行会对器件造成压力并降低可靠性。 不建议长时间使用超过125摄氏度的温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    LM317的某些型号必须通过老化热限制。 如果我记得正确的话、它们必须承受大约5分钟的热限值。

    LM317应该能够经受住这种酷刑长达数小时,但它肯定会受到的影响越大,烧烤的持续时间就越长,而且发生的频率就越高。 正如 Min 已经提到的那样、这肯定会降低 LM317的可靠性和寿命。

    Kai