This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:未使用终端的连接方法关于 TLC5955

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693380/tlc5955-the-connecting-method-of-unused-terminal-about-tlc5955

器件型号:TLC5955

你(们)好

请让我向您询问有关 TLC5955的问题。
 如果我不使用 OUTX10~OUTX15终端、您能告诉我它们的连接方法吗?
我不使用未使用端口集000h 的 SID 函数和 GS。

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yokoda、

    您可以将其保持浮动。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth