This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:TLC59108IRGYR

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692559/tlc59108-tlc59108irgyr

器件型号:TLC59108

您好!

我认为我似乎不理解 TLC59108IRGYR。

恒定电流吸收器用于设置电流。

是否根据  通道上的 GRPPWM 寄存器值使用模拟调光?

请解释 TLC59108、REXT、PWM 如何注册所有链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    REXT 用于设置每个通道的最大电流。
    您可以参阅数据表中的图1、了解最大电流与 REXT 电阻的关系。

    PWM 用于调整 OUT 通道导通时间的占空比。 当通道打开时、电流是通过 REXT 设置的电流。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它会改变输出节点引脚(8个通道)上的电压以实现由 REXT 设置的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    正确、输出电压降为 VLED-VF。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth