This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362-Q1:有关输出纹波的问题

Guru**** 2606755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690844/tps54362-q1-question-about-output-ripple

器件型号:TPS54362-Q1

您好!

已将输出纹波波添加到数据表中。

只有输出电流0A、100mA、1A 和3A。

您能否在 IO=200mA、300mA、400mA、...900mA 时提供此纹波?

或者 、您能否告诉我、Vreg 波形在哪个输出电流下变得平坦、就像在1A 时一样?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中包含一些有关模式更改的信息;您可能会发现这很有帮助。
    您还可以订购 EVM 并在特定条件下测试模式更改操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了类似的纹波问题、我的问题是、如果将频率 Fsw 调整为555KHz、为什么纹波 频率为1.125MHz、

    如何检查我的调节频率