This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:EV2300客户套件 C#示例代码

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693104/ev2300-ev2300-customer-kit-c-example-code

器件型号:EV2300

 全部:

     我想开发一个软件 来通过 TI EV2300测试我们的电池、只需使用 Microsoft Visual Studio 2015 c#读取和写入一些命令。  但是我不知道如何用 c#来实现它、我之前使用过 VB6。我需要帮助、我希望谁能给我一些 c#样片源代码。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我们没有任何可用的 c#资源
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何其他 API 文件(如 bq80xRw.ocx)、我们可以在 C#中使用?Microsoft 不会在结构中支持 VB6、因此我想使用其他软件(c#)。非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,没有,我们没有。 至少不是我知道的。 我已将其转发给我们的工具工程师、以防有人不知道。 如果我听到任何回声、我会告诉您。 如果我不发布任何后续操作、则意味着没有任何后续操作。

    谢谢
    Onyx