This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:正在寻找单节锂二氧化锰电池的电池电量监测计

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693282/bq35100-looking-for-battery-gauge-for-single-lithium-manganese-dioxide-cell

器件型号:BQ35100

大家好、

我有一个小型微控制器项目、其中包含一  个不可再充电(CR2430、3V、锂二氧化锰、300mAh)电池、后跟一个用于3.3V 输出的升压转换器。

不知道它是否相关... 在睡眠模式下,消耗的电流小于0.1mA,而活动模式消耗的电流大于30mA。

我希望在我的项目中添加一个电池电量监测计、以便器件可以向操作员发送当前的电池电量百分比值、以便他可以决定是否需要更换电池。

在 TI 电池管理系列中、我只找到 了 BQ35100、这似乎满足了我的需求。 但它是一个相当大的芯片、具有15个外部组件(在示例电路中)。 我是否错过了任何替代方案?

 调试期间、是否可以使用 BQ35100在不同运行模式下测量电路板的电流消耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksejs、

    bq35100是我们用于原电池的唯一芯片。 它取决于您运行 bq35100的模式、以便您能够测量电流。 如果您在累加器模式下运行它、您将能够测量电流。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! )