This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:输入瞬态

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679193/webench-tools-lm5175-input-transient

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_Input_5F00_transient.pdfe2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_5297731_5F00_10_5F00_1_5F00_678545737.pdf

请检查其输入转换仿真结果

LM5175_Input_transient.pdf

 当输入电压从12V 变为10V 时、输出电压变为大约11.2V。  这是正常行为  吗?

webench_esim_5297731_10_1_678545737.pdf

 当 Vin 将12V 更改为8V 时、在该仿真中 Vout 将更改为-450mV/+150mV。

 如果您有 LM5175输入转换测试的实际波形、请将其发送给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    请查看此 应用手册 、了解 LM5175正在经历输入电压瞬态。

    快速了解一下设计、电流感应电阻器看起来是3.6m Ω 的客户组件。 这不是标准值、可能无法在瞬态期间不达到电流限值的情况下为电感器电流摆动提供足够的裕度。 旁边可提供更大裕度的标准值为3m Ω。 请尝试此值、查看仿真是否有所改进。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San

    感谢你的答复。

    他们试用了3m Ω 电流感应电阻器。

    附加仿真结果。

    e2e.ti.com/.../EBRAIN_5F00_LM5175WEBENCHSIMREPORT_5F00_3mohm_5F00_1.pdf

    e2e.ti.com/.../EBRAIN_5F00_LM5175WEBENCHSIMREPORT_5F00_3mohm_5F00_2.pdf

    请参阅 EBRAIN_LM5175WEBENCHSIMPORT_3MOHM_2.pdf。

    当输入电压从12V 变为10V 时、输出电压降至11.5V 并保持不变。

    请告知我们如何改善此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    请将您的 WEBENCH 设计分享到 praveen_b@ti.com

    请按照以下步骤分享设计。

    A.打开 WEBENCH 并点击"My Design/Projects"

    b.选择要共享的设计、然后单击打开设计

    c.打开设计后、单击 Share design (共享设计)。

    d.如果用户希望与其他用户共享设计、请单击"与个人共享"。

    e.输入 收件人的电子邮件地址。 例如:praveen_b@ti.com

    f.添加设计说明(如果有)。

    G.Tick 测试台进行共享。

    h.单击"设计说明"

    i.如果 选择了"共享公共选项"、请按照上述步骤获取可共享链接。

    如果您遇到任何问题、请告知。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我们已经解决了这个问题。   当输入瞬态在8V 至12V 之间施加时、Vout 稳定至12V。 如 有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    普拉文 B