This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电池连接器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692986/em1402evm-battery-connector

器件型号:EM1402EVM

问题

为什么为 BAT16 [引脚1和引脚19]和 BAT0 [引脚9和引脚11]重复指令?

说明

单个蓄电池没有两个正极端子或两个负极端子。 该连接器具有20个引脚、EM1402EVM 16通道主动电池平衡设计的快速入门部分具有16节电池。 电池平衡芯片 PL4555的需求是电池必须以 EM1402EVM 16通道有源电池平衡设计指南中讨论的指定方式连接到引脚。 但是、电池连接说明在4个单独的条目中重复相同的电池端子(请参阅图像)。

请注意、最终目标是遵循此电池连接指南、然后继续阅读 TIDM-TMS57004BMS 设计指南。 (也就是说、此电池连接也必须适用于 TIDM-TMS57004BMS 设计)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    如果我没有弄错、则是电源线(用于电源电流)和感应线(用于 ADC 测量)。 如果 SNS16/SNS0与电源电流共用同一根导线,则会由于电缆中的 I*R 压降而产生偏移