This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在哪里可以找到硬件版本的差异

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693407/bq28z610-where-can-i-find-differences-in-hardware-revisions

器件型号:BQ28Z610

一年多来、我们一直在生产电池组。  我们的生产测试系统使用命令0003记录了 bq28z610芯片的硬件版本。  它以前报告06。  我们收到的最新一卷器件报告为02。

您能告诉我在哪里可以找到这些修订版本之间的更改列表吗?  或者更重要的是、这些更改是否会对我的零件工作方式产生任何影响?

谢谢


Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为器件上提供的固件版本可能在某个时候发生了变化。  您是否知道过去运行的 FW 版本与现在使用的固件版本相比?

    我很确定底层硬件本身没有变化。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 AltManufacturerAccess 命令0x0002 (固件版本)、我们将获得 Version=17、Build=16。
    问题是 AltManufacturerAccess 命令0x0003 (硬件版本)现在返回02而不是06。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、固件版本的 HW 版本命令似乎存在一些问题、并报告与器件上的 TRIM 相关的值、不一定始终保持一致。 这似乎已在更新的固件中得到解决、尽管我在版本说明中没有找到。

    TI.com 产品文件夹中提供了更新的固件(如果您想升级到该文件夹)。

    谢谢、

    Terry