This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55330:此器件的启动在输入电压(最小值)=3.4、输入电压(最大值)=5.5、输出电压=12、输出电流=0.35的情况下无法正确仿真

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681899/webench-tools-tps55330-startup-for-this-part-does-not-simulate-correctly-with-vin-min-3-4-vin-max-5-5-vout-12-iout-0-35

器件型号:TPS55330

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用初始仿真的默认设置时、此器件(55330和55340)的启动无法正确仿真。  我的初始设计参数为 Vin (min)=3.4、Vin (max)=5.5、Vout = 12、Iout = 0.35。  启动仿真波形保持在大约3.4V。

我假设仿真有问题、而不是器件有问题。  在我的新设计中、我是否可以继续使用此器件?

谢谢、
Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附上从 Webench 生成的 PDF 原理图文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入电压(min)=3.4、输入电压(max)=5.5、输出电压=12、输出电流=0.35的单输出设计、单击"Start Design"、然后选择"Choose Part"、即可将 TPS55330器件作为首选。  为 TPS55330选择"Open Design"、然后单击"Simulation"按钮、选择"Startup (启动)"作为仿真类型、然后单击"Start New Simulation"按钮会得到意外结果(4V OUT、而不是12V)。  软件输出没有任何活动。

    我不确定我是否尝试使用此表单中的"插入文件"按钮、因为它似乎插入了一个大而奇怪的图形元素。  请告诉我、除了单击提供"插入文件"悬停提示的回形针图标之外、是否还有其他附加文件的方法。

    谢谢、
    Carl

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_311320_5F00_354_5F00_1_5F00_506522003.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为仿真时间不够长。 如果您检查稳定状态、您会发现结果正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何使启动仿真运行足够长以显示启动特性?  启动时间应自动设置、用户无需猜测何时选择启动仿真。  我仿真过的所有其他电源在我选择启动仿真时都提供了启动波形。

    谢谢、
    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是个大问题。 我将与建模团队联系、以检查如何解决该问题。 但无论如何、您可以使用推荐的"commsch"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种响应解决了我对问题的观察、但没有解决我想要正确模拟电路的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建模团队需要大约1-2周的时间来解决该问题。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当模型正常工作时、我是否会收到通知?
    谢谢
    Carl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦我们获得信息、我们就会通知您。 您也可以参考数据表图23中的启动波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Carl、

    感谢您的耐心等待。

    我们正在积极解决启动仿真问题。 我们很快将为您提供有关相同内容的更新。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    我们已修复启动仿真问题、您可以在下一个版本的 TI.com 上进行检查。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时可以收到下一个版本的通知、以便我可以评估该解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    下一个版本将于2018年7月25日星期三发布。

    谢谢、
    Kiran Kumar