This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:"while (DecRegs.PFLASHCTRL.bit.BUSY!= 0)""zero_out_integrity_word "?

Guru**** 2603475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691453/ccs-ucd3138-what-is-the-function-of-while-decregs-pflashctrl-bit-busy-0-of-zero_out_integrity_word

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

 " zero_out_integrity_word "的 while (DecRegs.PFLASHCLL.bit.BUSY!= 0)"的函数是什么?

BUSY:程序闪存忙指示器,0 =程序闪存可用于读取/写入/擦除访问,1 =程序闪存不可用于读取/写入/擦除访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题已转发给相应人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该循环一直等到向校验和写入零完成。  由于这个函数被复制到 RAM 中、对程序闪存的写入对它没有影响。

    如果它在写入完成之前返回到程序闪存、处理器将从程序闪存中读取所有 FFS。  这很可能会导致处理器故障、从而使系统复位并阻止写入完成。  因此、它在 RAM 中等待写入完成、并且程序闪存能够再次正确读取。