This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有开关稳压器输入的线性稳压器

Guru**** 2576735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693317/linear-regulator-with-a-switching-regulator-input

我需要使用线性稳压器来获得低噪声<1mV 的输出、 但输出需要在0-5V@2A 之间变化、因此我想我可以在线性输入端使用直流/直流转换器、通过仅使用最小的净空来降低功耗。 是否有任何部件或电路允许我执行此操作。 在0-5V 范围内改变线性、然后改变直流/直流转换器以保持线性的最小净空。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我需要提出几个问题来了解您的要求:

    您的输入电压范围是多少?
    当线性稳压器运行时、您的输出是否需要在0V 和5V 之间变化?
    输出电压是要调整一次还是要改变?

    请注意、当线性稳压器 Vin - Vout 接近或处于压降时、PSRR 和瞬态性能会下降。 通常、PSRR 性能在输入电压-输出电压= 1V 时指定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    输入电压实际上可以是我需要的任何电压、因此任何电压都是电路设计的最佳选择。
    是的、输出在运行时必须是可变的。 我需要能够在正常运行时将输出设置在0和5V 之间。
    我要做的是创建一个可变电源来控制热电冷却器。 我知道有芯片可以实现这一点、但它们使用 PWM、我发现噪声太大。 TEC 位于对噪声极其敏感的图像传感器中。 因此、我需要一个噪声非常低但可以改变输出的设计。 因此、我的想法是使用线性稳压器、但通过直流/直流转换器为输入供电。 您可能知道一个更好的解决方案、因为我更像一个数字人、而不是模拟人。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    是否考虑将直流/直流开关与后置滤波器配合使用?

    Kai