This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675M-5/NOPB -不提供具有新批次的功能(电流能力过低)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693217/lm2675-lm2675m-5-nopb---functionality-with-new-lot-is-not-given-current-capability-too-low

器件型号:LM2675

尊敬的 TI 论坛团队:

自2004年以来、我们在产品中使用上述稳压器。 对于电流批次、我们有一些问题(200个中的9个出现故障、电流能力过低)。 在我们的应用中、它具有600mA 的负载、但它仅在高达500mA 的电流下工作。 电感100µH μ H、输入电容220µF μ F、输出电容47µF μ F、自举电容10nF。

我们已经对工作部件进行了交叉更改、但 LM2675出现了故障。

在其他项目中、您对此问题有任何经验吗? 您有什么想法可以帮助您吗?

非常感谢你的帮助。

KR Juergen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KR Juergen、

    您能否分享原理图和工作条件? VIN、VOUT。

    您能否提供有关"电流能力过低"的更多详细信息? 当您发现问题时、IC /调节实际上会发生什么情况?

    Sam