This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:电源电路验证

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692692/tps54340-verification-for-power-supply-circuits

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TLV62569

您好、先生、

目前、我们正在进行一个工业项目。 该器件旨在用于监控、 通过使用磁通量密度感应进行监控。

对于该项目,我们已经完成了不同的电源电路,我们需要在制造之前确认电路。 您能验证是否相同?

此致

Jom Sabue2e.ti.com/.../Power1_5F00_sch_5F00_reva_5F00_23may2018.pdfe2e.ti.com/.../Power2_5F00_sch_5F00_reva_5F00_23may2018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    您的输入电压和输出电流是多少?

    如果不知道这一点、电路对我来说看起来很好。 确保遵循布局指南,它应该正常工作:)

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的回答!

     TPS54340的输入电压为24V、输出电流为3A @3.3V 和3A @5V

    TLV62569的输入电压为5V、输出电流为1.5A @3.3V 和1A @1.2c

    请您向我们回复 您的宝贵信息。

    此致

    Jom Sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    对我来说很好!

    Sam