This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:bq25898 /在充电操作期间系统短路时的行为

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691968/bq25898-bq25898-behavior-at-system-shorted-during-charging-operation

器件型号:BQ25898

您好!

让我询问一下充电操作期间系统短路时的行为。 我的以下理解是否正确?

  1. 充电期间发生系统短路
  2. 输入电流增加并跳闸至输入电流限值
  3. 运行从充电模式切换到补充模式、然后电池放电流达到 IBAT (FET_OCP)
  4. 系统过流保护功能正常、 器件锁存 BATFET

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    如果电池电压低于2.0V、则会执行另一操作。

    当 VBAT < VSHORT (典型值2.0V)时、电池使用 IBATSHORT (通常为100mA)电流充电、当电池电压介于 VSHORT 和 VBATLOWV 之间时、电池使用 IPRECHG 寄存器中设置的预充电电流充电。

    反馈环路、如输入电流限制、比 VSHORT 等比较器慢得多、因此输入电流限制可能没有响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的评论。 但现在我要问的是 VSYS 短路、而不是电池短路情况。 您曾评论过、输入电流限制可能没有响应、然后转换器会因过流保护而停止开关? bq25898是否通过监控 HS 或 LS FET 实现过流保护?

    此致、
    Satoshi / Japan Disty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 SYS 上的快速短路期间连接了电池、则 IC 可能会以快于输入电流环路响应的速度进入补充模式、从而成为 BAT 短路事件。 所有 bq25898都具有使用 LS FET 的逐周期电流限制保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。 我明白了。
    关于逐周期电流限制、我在数据表中找不到它的阈值。 哪个参数是逐周期电流限制的阈值?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    在 bq25898上、HSFET 逐周期保护通常约为8.5A、最小值约为6.4A。 请注意、这不是数据表规格的一部分。

    谢谢、
    费尔南多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的回答。

    1. 关于电流监控点、哪一个是正确的 LSFET 或 HSFET? 因为 Jeff 评论了 LSFET。 请告诉我正确的信息。
    2. 我认为逐周期电流保护是一项重要功能、但为什么您不在数据表中进行描述? 我无法读取 bq25898是否具有逐周期电流限制保护。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    LSFET 逐周期规格适用于 OTG 模式、数据表中显示了该模式。 我提到过的 HSFET 逐周期用于降压模式、但我们没有相应的规格。 我提供的值基于实验数据、因此我们为什么不在数据表中显示它。

    谢谢、