This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:LMR62421

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TPS61021A, LMR62421, TIDA-01387, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681808/tps61021a-lmr62421

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:PGA460LMR62421TIDA-01387TPS61099

您好!

我将 TPS61021A 升压器与基于 LiSoCl2电池的物联网设备搭配使用、因此 TPS61021A 4V 的输出电压适用于 GSM 模块和 MCU、我想为 PGA460超声波传感器放置另一个直流/直流升压器电路、因此该传感器需要7.2V 电压、因此我将使用 LMR62421 IC、但两个升压器 由于 PCB 的尺寸限制,使电感线圈(TPS61021A 在同一侧使用0.47uH,LMR62421在同一侧使用10uH)几乎彼此接近。 因此、我想确认两个增压器都能完美工作、或者它们之间存在任何干扰。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将两个电感器彼此靠近。 但请注意 、电感器的 SW 节点应与输出侧保持距离、以避免耦合到输出电容器中的 SW 噪声。

    超声波传感器的 GSM 模块 ADn 的最大负载(Iomax、Vo)是多少? 以便我们可以为您推荐合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我将关注 SW 噪声、顺便说一下、我使用 TIDA 01387来满足 GSM 模块电源和模块需求、峰值电流高达1800mA、约为250mA 的有源模式功耗。 在超声波情况下、生成突发脉冲时需要90ma、在有源模式 MCU 功耗时需要小于1mA。
    此致、谢谢!
    Yogesh Chaudhary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、1800mA 峰值电流的持续时间/频率是多少?

    LiSoCl2电池的输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    LiSocl2输出电压范围为2.2至3.6V、有关更多信息、请参阅《Saft LiSoCl2电池7.7Ah 规格表》。
    脉冲电流可在4.615ms 周期内高达2A、持续时间可达577us。
    谢谢
    Yogesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LS26500-Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、那么 TPS61021对于该应用应该是可以的。 但在负载瞬态期间、输出电压将下降、在 GSM 应用中、通常我们在输出端添加一个额外的470uF 电容器、以使 Vomin 高一个特定值。 您需要什么 Vomin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yogesh  

    我总部位于新德里、从事类似的工作- LiSOCl2和 TPS61021A

    应用。

    您使用的是 TIDA-01387参考号 TI 的设计?

    您是否能够获得 KAMAP 电容器?

    我想知道这是如何为您工作的。 我尝试了各种组合

    开关稳压器。 也许我们可以帮助其他人。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑此电池是否适合您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池的最大输出电流仅为150mA、远小于实际应用中的 Iin。 因此您现在使用的电池不适合 应用。  您必须将其更改为具有至少4A 至5A 输出电流能力的 Limon2电池。

    除了更换电池外、您还需要在输出侧根据我的测试添加至少1000uF 的电容器(可以使用 EL 电容器、并联2个或3个470uF 电容器也是可以的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    我现在使用的是 Femosemi MT3608升压器、但在我的新设计中、我将使用带 LiMon2电池的 TPS61021A Sure。
    我们将相互帮助:)
    请给我邮寄:Yogesh.chaudhary954@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM26500.pdfHelloHelen、

    感谢您:)为消除我的疑问,我将使用 LiMon2电池来完成我的项目。 我选择了电池请查找附件。

    谢谢、

    Yogesh Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎是在使用的边界。 我明天会再次检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到额定电流更大的 Limon 电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yogesh。 在这里取得了任何成功?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    不、我最近在 FRAM 器件上工作、因为我将 MCU Atmel 切换到了 TI、所以我非常忙于学习 MSP430器件中的一些低功耗技术。 您能不能建议任何链接 TIDA-01387 readymade EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    我最近忙于 MCU 交换,但我会确保:)请给我寄一封邮件,以便在德里与我进一步联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    TIDA-0187的 EVM 板是手工制作的、因此无法订购。  我将与设计人员一起查看他是否可以向您发送一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    如果可能、请发送给我、我将支付该费用
    提前感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    如果您将原理图 http://www.ti.com/lit/df/tidrqo2/tidrqo2.pdf 与 TPS61021 EVM 原理图进行比较、则可以发现唯一的区别是输入电容和输出电容。 输入端和输出端的电容为2X470uF。

    因此、您可以从本地 TI FAE 申请 TPS61021 EVM 板。 并同时准备470uF 或1000uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MCU_2D00_PCB_2D00_SCHEMATIC.pdfe2e.ti.com/.../MCU_2D00_PCB_2D00_3D.pdfHelloHelen、

    感谢您的回复、首先为 MCU 设计一个升压电路、那么您能否使用 TPS61099查看此电路并查看这些原理图、然后查看组件值以及组件在布局的3D 视图中的放置。

    谢谢、请找到附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图和布局应该可以、因为这非常简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GSM_2D00_PCB_2D00_3D.pdfe2e.ti.com/.../GSM_2D00_PCB_2D00_SCHEMATIC.pdfHElloHelen、

    我们使用 Telit GSM 模块完成了基于 TIDA-01387的 GSM 模块电源超大电源设计、您能不能再回顾一下这一个、我希望一切都顺利。另请参考原理图和3D PCB 布局 PDF。

    提前感谢您、请输入我所附的两个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUTPUT+走线非常薄、因为它需要流过2A、因此请像  对 GND 网所做的那样覆铜引脚3和引脚4 (Vout)。  请参阅 TPS61021章节"

    10.2布局示例"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    感谢您的快速响应我 jush 检查了 Vout Track 是的、我将更改并再次遵循布局、我认为这个已跳过。 另一种布局是否正常? 模块接地轨道或其他方面是否存在任何错误?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C10的 GND 可以直接与 C6和 C8的 GND 平面相连、我发现它通过过孔连接到 GND、这很奇怪。 因此、您需要将布局与数据表中的布局示例进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Helen:

    我做了一些更改、如填充了 grounf 的顶层、并增加了 Vout 轨道的宽度、请在随附的文档中找到图片。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请像我放置在粉色位置一样、将 C6、C8放置在更靠近 IC 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    感谢您的回复、是的、我更改了 C8 C6位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我结合了 gsm 模块、工作正常、我从 Digi-key 电子产品购买了超级电容器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了与 GSM 模块一起的设计。 我测试了 TPS61021A 的最大电流输出仅为150mA、我也从电源输入、 不是电池、它设置为3.3V 1A、之后我仅获得4V 150 mA 的最大电流、但 GSM 模块正在工作、我为 GSM 模块放置了2200MFD 电容。

    请向我推荐一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我昨天回答了,奇怪的是我的答案消失了。 您是否测量了电感器电流?