This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:互锁操作的条件

Guru**** 2596595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693068/ucc27712-the-conditions-for-interlock-operation

器件型号:UCC27712

大家好、

 

我的客户询问联锁操作。

 

在 UCC27712数据表的第8.4.2节中、有以下说明。

“UCC27712生成 TDT 的固定最小死区时间,在 LI 和 HI 重叠或无死区时间的情况下,该死区时间为标称值150ns。”

 

"在 LI 和 HI 重叠或没有死区时间的情况下"有哪些条件

LI 和 HI 信号之间的“无死区时间”标准规定此 IC 开始“联锁”操作的时间有多长?

 

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    很高兴听到你的声音!!! 几年前、我调到了高电压产品团队!

    如果您看看 d/s 中的图29、则会看到一个标记为"击穿防护"的块。 基本而言、如果该块同时检测到 HI 和 LI 高电平、则会插入150ns (标称值)死区时间。 如果 HI 和 LI 具有少于150ns 的死区时间、那么输出被移位以具有150ns 的死区时间。 例如、如果输入死区时间为50ns、则输出将被移位以具有150ns 的死区时间。

    请告诉我这是否不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    我是一名支持此部件的应用工程师。 我想澄清互锁行为。 只要输入信号的死区时间小于150ns、UCC27712互锁电路就可确保输出上的死区时间典型值至少为150ns。 请参阅下表:

    输入死区时间 输出死区时间
    < 0ns (两个输入均为高电平) 输出保持低电平
    >0ns 和<150ns 典型值150ns
    >150ns 与输入死区时间相同

    此致、