This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:与太阳能电池板配合使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ25703A, BQ25600, BQ24715, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687202/bq24103a-usage-with-solar-panels

器件型号:BQ24103A
主题中讨论的其他器件:BQ24103BQ25703ABQ25600BQ24715BQ24650BQ25703

对于我们的电池充电器、我们将考虑一些器件、例如 bq24103、我们在另一个项目中使用了这些器件。 我想知道这与太阳能电池板输入的交互效果如何。

 根据数据表、当充电器处于 CC (恒定电流)模式时、它将需要由设置确定的固定电流、例如1.5A。 现在、如果太阳能不能提供1.5A、那么我预计太阳能电池板上的电压将会崩溃、低于电池电压、此时充电器将进入休眠状态。 这将允许面板重新建立一些电压、但充电器将在一个周期内重新打开并再次要求1.5A 电流。

但是、我们实际上已经尝试过该实验、发现如果电池板只能提供100mA 等小电流、那么系统将稳定至一个稳定状态、在这个状态中、充电器向电池提供100mA 电流、这实际上是一个所需的行为。 数据表似乎没有记录这一点,因此是否有相关说明? 这是所有具有集成直流/直流的类似充电器的典型情况,还是取决于充电器,在这种情况下,我们如何从数据表中提前了解这种行为?

 

谢谢- Gil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    太阳能电池板电压极有可能悬停在睡眠比较器阈值之上。

    我不建议以开环方式运行太阳能电池板、最好器件具有输入电压调节环路(在充电器中、我们将其称为 VINDPM 调节、请参阅 bq25703A 或 bq25600、您也可以在 TI 网站中搜索滤波器 Vin DPM (适用于太阳能电源)。 这将使您能够设置充电器以在其最大功率点中调节太阳能电池板。 这应该在太阳能电池板的数据表中提供。 否则、最大功率点通常为开路电压的80%(无负载)。

    可以看到 SW、AVCC、PVCC 和 VBAT 波形。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我们已决定使用2节电池、因此我认为这排除了 bq25600。

    bq25703A 看起来非常有吸引力。 我对 VDPM 策略有一个问题... VDPM 似乎会降低充电电流以将 VIN 保持在 MPP 上、然而、没有迹象表明它也会降低电源路径中的系统负载电流。 在我看来,如果我们真的想即使在有系统负载的情况下也保持 MPP 处于低电平,那么我们不应该从电池消耗系统负载? 简单地将负载直接连接到电池而不使用电源路径是否有意义?

    我还在查看 bq24715、此充电器在 TI 网站上以 Vin DPM (适用于太阳能)功能进行广告宣传、但在实际数据表中根本找不到任何相关信息。

    我最近查看的充电器是 bq24650。 不过、此处的数据表显示 I (AC)=25mA、这似乎很大、几乎规定了在弱光条件下运行。 如果由于 VIN 调节而充电电流变得较小、bq24650是否具有任何较低的 I (AC)电流? 此外,建议的电路在电池后面直接显示一个二极管,这是否会降低效率?

    谢谢- Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gil、

    bq25703A 具有电池补充功能、因此如果达到输入电压限制、电池将有助于解决系统负载问题。 输入将始终保持在电压限值、以从太阳能电池板获得最大功率、这正是您对 MPP 所需的。

    感谢您指出您对 bq24715的了解、我会将此反馈反馈给团队。

    bq24650输入静态电流取决于 FET Qg。 如果 FET QC_TOTAL 低于10nC、您将获得更低的静态电流、因为您不需要大 FET 来实现高功率。 我建议您在决定之前先在 EVM 上进行测试。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -再次感谢您的反馈

    关于 bq24650、由于 I (AC)=25mA 状态、该值表示 Qg=10nC 且开关频率为600kHz、因此在600kHz x 10nC = 6mA 时对外部 FET 的开关功率进行估算是否公平? 换言之,即使我们能够使用非常小的 MOSFET,地板也会是 I (AC)=25mA-6mA = 19mA?

    此外、我的问题是、根据数据表、轻负载时会发生什么情况、该充电器将进入 DCM 模式。 这是否意味着开关大幅降低,因此充电器消耗的 I (AC)功率更少? 在10mA - 25mA 的范围内、是否有任何方法可以至少估算我们在 I (AC)上看到的值?

    对于 bq25703、数据表明确提供了2mA-3mA 范围内的空载 I (AC)(我假设这包括开关 Qg=4nC 的电源)、这似乎令人印象深刻!

    非常感谢- Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔

    您是正确的、因为 bq24650将 DCM 用于轻负载而不是 PFM、因此它将消耗比 bq25703A 更多的电流。

    正如您从数据表静态电流中看到的、bq25703A 具有非常好的轻负载效率。 使用 bq25703A 时、请务必删除 OOA 功能。 如果您具有非常低功耗的太阳能电池板、则该器件可能是您想要的。

    此致、
    Steven