This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:电流传感器的精度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693259/ref200-accuracy-on-current-sensor

器件型号:REF200

我使用 TI 推荐的 REF200电路来测量 PT100。  匹配电流源的典型精度为0.25%、匹配精度为0.25%、但每个电流源的最大值为1%。  TI 的某个人能告诉我该产品的准确性分布是什么吗?  0.25%的精度有多典型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niel、

    如果您不介意询问、TI 推荐使用 REF200的电路是什么?

    对于分发、您可以假设它是正常分发、但实际分发是机密的、无法披露。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是我要使用的电路: www.ti.com/.../tidu969.pdf

    假设正常分布是可以的、但我需要知道误差的差异是多少。 否则、我不认为我们可以在设计中使用这些芯片、因为这会迫使我们校准每个电路板。

    此致

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    感谢您的电路图。

    公司政策规定、我们不能披露此信息、因此我无法帮助您进一步处理此请求。

    如果1%初始精度误差太大、则可以通过其他方法为此类电路创建恒流源。 以下文档提供了使用电压基准创建更精确的恒流源的示例。
    www.ti.com/.../snoa838.pdf

    -Marcoo