This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM73606:正确的轻负载效率值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693153/webench-tools-lm73606-correct-light-load-efficiency-value

器件型号:LM73606

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我将帮助回答有关 LM73606的问题。 具体而言、我们正在尝试在轻负载下实现90%的效率。 数据表中的图33指出这是可能的、但 WEBENCH 在尝试时提供"N/A"。 在我们寻求验证时、我正在寻求这方面的帮助。

参数:VIN=24、Vout =6V、Iout =20mA-200mA

问题:

  1. 您是否可以为此应用提供有关电感器的数据或建议? (电感公式、电感器的 DCR 和效率关系)
  2. 您是否具有用于提供数据表图33中捕获的数据的电感器 PN?
    1. 这是否与 EVM 上的器件型号相同:XAL7070-222MEB?


非常感谢您对此提供的帮助!

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    电感将取决于您的开关频率和典型负载。 与往常一样、您可以使用 WEBENCH 或 EVM 来获得有关电感器值的指南。 关于效率、电感器将产生铜损耗(由于 DCR)和磁芯损耗(由于电感器/磁芯的材料和结构)。

    • 磁芯损耗通常在输出电流范围内保持恒定
    • 磁芯损耗将随开关频率而变化。 更高的开关频率将会产生更多的磁芯损耗。
    • 铜损耗将随 I*i*R (输出电流)而增加
    • 随着开关频率的变化、铜损耗将保持相对恒定。

    检查电感器的 DCR 以计算铜损耗。 您还可以在电感器数据表中找到有关磁芯损耗的信息。

    我要查找图33中使用的确切电感器。 我将为您提供一个器件型号。 同时、您可以使用 Wurth 的 Red ExpertCoilcraft 的功率电感器查找 器来查找合适的电感器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon、

    是的、数据表上的效率曲线都是在 EVM 上绘制的。 因此、EVM 电感器是同一个电感器。 您可以使用该电感器或寻找更适合您需求的器件。 该 EVM 旨在优化全方位的性能、但如果您的应用能够节省成本以提高效率、我相信有一款更适合您的电感器。

    Sam