This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:客户工厂可能发生部件闩锁

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693018/lm5116-possible-part-latch-up-occurring-at-customer-facility

器件型号:LM5116

我们在降压拓扑中使用 LM5116为  电感负载提供700mA 电流源。  我们的 VIN 是70V 直流 轨、在标称负载下、我们的输出电压约为30V。  我们有一个带电路的高侧电流感应电阻器、用于产生单端 FB 信号。  我们构建了此设计、多年来一直都在正常工作、但最近我们又恢复了已隔离到 LM5116 (迄今已有5个)的故障器件。  除了这个部件、没有任何失败。  部件故障的症状是、外部 VCCX (设置为8.8V) 因部件的电流消耗过大而被加载。  启动 VCCX 所需的电流为几百 mA、而典型值为6mA。  我们注意 到 LO 引脚到 PGND 的电阻远低于正常值(约为100欧姆与400千欧姆)。  高 VCCX 电流仅在器件启用时出现、而在禁用时为正常。  我们的 AGND 和 PGND 平面连接距离器件大约一英寸、这不是最佳连接。  我们的 TI 代表怀疑可能会由于我们的接地未直接连接 到器件而闩锁。  我一直在查看 该器件、以确定哪些引脚可能对闩锁敏感。  相对于 AGND 和 PGND 的闩锁、该器件看起来非常可靠。  我注意到 FB 引脚可以锁存器件并将 VCCX 轨加载到负载、但该电流始终存在(导通和关断) 、LO 至 PGND 电阻正常。  问题: 如果驱动到低于 PGND、会导致器件以这种方式闩锁、怎么办?  我在实验室中尝试过 LO 和 VOUT 引脚、但无法使用这些引脚锁存器件。  此外、我们是否应该关注离器件1英寸远的平面连接、如所述的故障机制?  我们在 FET 输出上没有缓冲器、如数据表中所示。  这是否会导致负瞬变、从而导致器件闩锁?  感谢您对该问题的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    当您谈到更高的 VCCX 电流时、是否在所谓的损坏器件上观察到这种情况、或者在良好的器件发生故障之前测试它时观察到这种情况?

    我之所以感到好奇,是因为如果存在外部偏置电源而 Vin 不存在,则具有外部偏置(VCCX 或 VCC)可能会成为一个问题。 数据表讨论了在器件的输入电压上使用二极管的必要性。 我怀疑、您知道这一点、但我想验证吗?

    关于从外部提供 VCCX、在启动期间驱动 FET 时可能会出现问题? 在4.5V 左右有一个开关过点? 从 VCC 到 VCCX、这可能导致栅极驱动电压电平在其线性区域附近驱动 FET。
    确保您使用的 FET 正常、在启动时从 VCC 转换到 VCCX 期间以~4.5V 的电压驱动。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David: VCCX 电流较高的原因是损坏的部件。   启用时、一个很好的部件仅从 VCCX 消耗6mA 电流。  我已经在实验室中验证了 VIN 在加电和断电期间始终高于 VCCX、但我在这里无法以这种方式使器件发生故障。   您是否认为如果 VCCX 在短时间内高于 VIN、可能会导致我看到的损坏或开始执行时不会造成损坏?  驱动器通常在加电期间关闭、因此栅极驱动器不工作。  所使用的 FET 的额定 Rds-on 为10V、VCCx 增大时、我们对8.8V 栅极驱动器感到舒适。  我们在这里没有看到 FET 故障、只有 LM5116。   您认为我们应该将逻辑电平 FET 与8.8V VCCX 配合使用吗?   我现在尝试向 LO 引脚注入电流、以尝试感应我们看到的故障模式(启用时 VCCX 电流较高、LO 和 PGND 之间的电阻较低)。  感谢您对此做出响应。  感谢您提出任何其他意见或想法。  

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、除了发现 VCC 稳压器损坏之外、我不确定测试损坏的器件是否会比当前显示的更深入?  不过、感谢您提供信息。  

    您的结果表明 VCC 已损坏、这意味着两种可能性。

    1. VCCX 处出现过压

    2.由于某种闩锁情况而产生的过流。

    1、很可能是由 VCCX>16V 引起的

    <VCCX 很可能是由 R 2和 R 2引起的

    建议您通过查看系统在完全运行条件下的启动和关闭行为来排除1和2。

    希望这对您有所帮助?

    David。