This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:是否允许 ISET PWM 频率最大值?

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693369/lm5170-q1-iset-pwm-frequency-max-value-allowed

器件型号:LM5170-Q1

尊敬的团队:

 

我的客户正在评估直流/直流转换器 LM5170-Q1。

在 DS 第7页中、F_ISETD 的建议最大值为 F_ISETD = 100KHz。

 在 DS 的以下第19页中 、给出了另一个示例、其中也显示了大于 F_ISETD 的幅度。

 客户应具有低 T_DELAY_ISETD、因此 是否可以超过100KHz 限制? 如果是、有多少钱?

 

非常感谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可能更高。 1MHz 不应成为问题。