This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:能否并联 MOSFET?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682438/lm5050-1-can-i-parallel-the-mosfets

器件型号:LM5050-1

大家好、

我有2个电池组(25V)可用于一个新项目。 最大电流可高达50A。 我已经了解了 LM5050-1器件、但根据第8.1.1节 MOSFET 选择(第5c 段)、需要导通电阻才能提供至少22mV、不超过100mV 的电压范围。  我可以发现的最低 Ron MOSFET 为3.6毫欧、因此最大电流= 27.77A (0.100V/0.0036欧姆)。

是否有其他您推荐的器件?  还是可以并联 MOSFET 以降低有效导通电阻?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    是的、您可以将 MOSFET 并联以供高电流使用。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    对于50A 应用、我们推荐目前处于预览阶段的 LM74700。
    LM74700可通过 Paralleling MOSFET 支持50A。

    如果您需要电路建议、请告知我们。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    为什么您建议  在50A 应用中使用 LM74700而不是 LM5050-1?

       LM5050-1能否用于具有并联 MOSFET 的40A 应用?

    我将为 40A 应用找到合适的 ORing FET 控制器、该控制器可通过0.5KV 浪涌测试。

    您对此 应用是否有任何电路建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    LM5050-1和 LM74700之间的区别在于、LM74700具有更好的栅极电流、可驱动更大的 MOSFET、适用于高电流应用。

    LM5050-1可以执行该操作、但由于栅极电流强度较小、导通时间较慢。 慢速导通意味着 MOSFET 的体二极管将承载浪涌电流和启动电流、直到 MOSFET 导通。

    慢速导通时间是一种很好的应用、它不喜欢 FET 快速导通期间的电流尖峰。 例如、当 MOSFET 导通且导通时间为1us 时、输出会在100ns 内看到0.6V 的跳变。 输出电容为100uF 时、电流尖峰可能约为60A。 如果上游电源不支持这么大的电流、它可能会达到电流限制并导致启动不平稳。

    有关使用 LM5050-1实现0.5kv 浪涌保护的信息、请参阅 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-00233"。

    此致、
    Kari。