This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601 /禁用温度监控功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693116/bq25601-bq25601-disable-temperature-monitoring-function

器件型号:BQ25601

您好!

我知道、禁用温度监控功能的推荐方法是使用10kohm 上拉和下拉 TS 引脚、因此需要额外的两个电阻器。 现在、客户考虑了 bq25601、但其电路板的安装区域有限、因此他们希望通过仅添加一个外部组件或不添加其他组件来禁用它。

您是否有任何想法以减少的组件禁用它? 我知道需要施加介于 VT2和 VT3之间的电压。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要2个电阻器来施加电压。