This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:可以增大 GND 网络中的 R 值吗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692943/tps2h160-q1-can-increase-r-value-in-gnd-network

器件型号:TPS2H160-Q1

你(们)好

我们的所有高侧驱动器(如 TPS2H160-Q1)都建议与二极管并联1k Ω。

但是、在最坏的情况下、我们希望将反向泄漏电流限制在1mA 以下。

因此,我的问题是,如果客户将 R 值增加到他想要的值,是否有任何问题?

我们需要20k Ω~ 50k Ω 与二极管并联、以实现最大1mA 的反向泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     增大接地电阻值不会有问题。 接地漂移 是二极管正向电压 VF。 它独立于相对并联的电阻器值。

    此致