This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:SS 电流源

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692783/tps40055-ss-current-source

器件型号:TPS40055

大家好、

我相信、在  为 TPS40055加电时、UVLO 电路会将 SS 引脚保持在低电平、直到输入电压超过用户可编程的欠压阈值。
----------------------------------------
1)
除了监控 VIN 之外、是否还有其他方法可以查看 SS 电流源的启用时序?
BP5/BP10开始输出时的时序是否相同?

2)
是否有任何方法 可以判断 SS 电流源是否已启用或禁用?
----------------------------------------
这个问题的背景是我的客户的其中一个电路板显示 SS 引脚即使应用了 VIN 也保持低电平、所以想问上面的问题。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    您可以监控 SS 电压以查看其何时开始充电。 BP5和 BP10应随 VIN 直接升高。 SS 应同时开始上升、除非 IC 处于将 SS 拉低的状态、如电流限制或 UVLO。

    2.要查看 SS 电流源是否已启用、请监控 SS 电压。 如果您需要始终监控电流、可以添加一个与软启动电容并联的电阻器、以确保有电流从 SS 引脚流出。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel San、

    感谢您的友好支持。
    您知道 哪个基准电压(红色部分)是 SS 电流源的电源吗?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    请参阅数据表上的 EC 表。 SS 钳位在3.7V。 SS 使用3.5V 稳压器。

    Sam