This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:分压器范围

Guru**** 2596505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692536/tps62260-voltage-divider-range

器件型号:TPS62260
Thread 中讨论的其他器件: SwitcherPro

您好!  

TPS62260数据表建议在设置反馈分压器时、其电压不得超过1MOhm、R2的建议值为180k 或360k。 我假设后一条180/360k 建议是指应用示例、不是要求?  

如果是、我们的应用尤其嘈杂、那么是否有任何理由不在10k 区域使用反馈分压器来提高抗噪性能? 我们不关心此特定设计的功耗。

如果我们使用10k 区域的值、建议的前馈电容是否为22pF 至33pF?  

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    产品页面上的此应用手册应回答您的问题 :www.ti.com/.../slyt469.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢这篇非常有用的文章。

    快速跟进问题-在我的案例中、电压输出不同于数据表中的应用示例。 即使反馈电阻器比率与数据表的示例不同、我仍然可以使用完全相同的方法、还是仅当分压器的比率相同但您只是更改电阻器的幅度时、此方法才有效?

    其次、您是否知道是否有任何工具可让我绘制相补角? 我注意到该器件对于 WEBENCH 来说太旧了、尽管 SwitcherPro 允许您查看波特图、但它不允许您更改前馈电容值?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PJs、

    是的、这种方法可用于任何分压比。

    这是一个较旧的器件、将不会出现在工具中。 请仅遵循 LC 输出滤波器的 D/S 指南以获得稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris -非常感谢。