This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53355:纹波注入电路的电容值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692785/webench-tools-tps53355-capacitance-value-of-ripple-injection-circuit

器件型号:TPS53355

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我 在以下条件下仿真 WEBENCH。

【条件】
VIN=8~14V
Vout=1.0V
Iout=30A

我附上结果。
e2e.ti.com/.../TPS53355_5F00_sim.pdf

我对纹波注入电路的 CAC 值有疑问。
数据表中建议1nF、WEBENCH 中连接了620pF。
为什么不自动放置1nF 呢?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    让我看看我能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、
    我们现在已经修复了 CAC CAP 的值。 在我们的下一个量产版本中、更改将在 TI.com 上进行。