This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:关于脉冲跳跃运行中的栅极电压波形。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693311/tps92691-about-gate-voltage-waveform-in-pulse-skip-operation

器件型号:TPS92691

您好!

 

我对脉冲跳跃操作中的 TPS92691栅极电压波形有疑问。

请检查 PFM 中所连接的栅极引脚电压波形。

在高电平和低电平之间交替变化的栅极电压。


1.“栅极电压不稳定”是否可以接受?

2. TPS92691和以下 FET 组合是否可能出现此问题?
客户希望了解使用以下 FET 时可能发生的情况。

    请告诉我原因。

    

M201A1:RQ3E180BNTB
https://www.mouser.com/ds/2/348/rq3e180bntb-e-1018238.pdf

M201A2:RJK03M4DPA
https://www.renesas.com/en-us/doc/products/transistor/002/r07ds0768ej0200_rjk03m4dpa.pdf

 
e2e.ti.com/.../Customer-gate-waveform-TPS92691.pdf

此致、

Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    这与变化的栅极脉冲宽度有关。 如果处于脉冲跳跃模式、则 COMP 电压会随着从不运行变为勉强运行而变化。 您的波形正常。 在一个图中、由于需要更多的输出电流、比较器在上升、因此第一个脉冲比下一个脉冲窄、并且不会为输出提供太多能量、因此比较器在这一点上仍略有上升、 然后、稍大的脉冲可提供足够的能量来满足补偿要求、并且 COMP 电压会略微下降以再次关断。 这是正常操作。 由于它处于脉冲跳跃模式、因此它将使用任何 MOSFET 来执行此操作。 在本质上、脉冲跳跃是不稳定的运行、这是因为有一个栅极脉冲宽度将保持补偿满意、但同样、这是正常运行。

    此致、