This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ Studio 中的身份验证视图

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681893/bq78350-r1-authentification-view-in-bq-studio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ27742-G1

大家好、我已经请求了 BQ Studio 中的验证菜单的支持(自2018年1月12日起)。 您的答案是、您将在内部进行修复。 你有关于这个的新闻吗?  

BR、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、
    我将与在您的帖子上工作的同事进行核实。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    我们已向我们的软件工程师请求更新。 发布后、它将发布在 bqStudio 网站上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    很抱歉,只有 BQStudio v1.3.80内部版本1,版本日期:28-SEP-2017可用。
    我已经尝试过此版本、但没有用于验证的更新...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    很抱歉,只有 BQStudio v1.3.80内部版本1,版本日期:28-SEP-2017可用。
    我已经尝试过此版本、但没有用于验证的更新...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    我已向软件工程师发出请求、要求他们响应您的请求。 我将在下周由 Wed 更新此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loic、

    没有用于身份验证的更新。 该过程通过 bqStudio 中的 smbus 插件高级通信来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    为什么当我用 BQ78350-R1船打开 BQstudio 时,没有验证菜单?

    但是对于另一个 BQ (这里是 BQ27742-G1),我有这个菜单:

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    您能否确认您以前是否能够访问身份验证菜单项? 也就是说、如果您单击它、它是否打开了实际的窗口或选项卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    是的,我确认:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loic、

    请在 zip 文件中使用此 bqz。 您将获得该插件。 将其复制到 Battery Management Studio\config 文件夹。

    e2e.ti.com/.../1E9B_5F00_1_5F00_03_2D00_bq78350_5F00_R1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    做得好、我的问题得到了解决!