This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917EVM:TPS65917EVM 是否损坏?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693090/tps65917evm-tps65917evm-damaged

器件型号:TPS65917EVM

大家好、团队成员、  

之前、我使用创建了一个线程

"我测试过 TPS65917 EVM。

我使用  3.8V 和1~3A 为 TPS65917EVM 供电。

我已经对 PMIC 进行了多次测试、突然、我发现电源不足。

当我将电压设置为3.8V、将电流范围和限制设置为3A 时、电压仅会在电流为3A 时进入1V。"

只要我检查过、此 EVM 就会损坏。

我从 Digi-key 购买了此 EVM、想知道 是否有可以修复或更换的 EVM?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwook、

    我将关闭此线程、因为我们目前正在另一个线程中处理此线程。 我们将首先确认 EVM 的运行、然后确定后续步骤。

    谢谢、

    纳斯塔莎