This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:有关 TPS61220使能引脚最大电压的问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693066/tps61220-question-about-tps61220-enable-pin-max-voltage

器件型号:TPS61220

大家好、我们目前正在项目中使用 TPS61220、我有一个问题、那就是相对于 Vdd、可以向使能引脚(EN)施加的最大电压是多少。 例如、如果 TPS61220  的电源引脚(Vdd)的输入电压为3.0V、则可施加到使能引脚(EN)的最大电压也为3.0V、或者我可以向使能引脚施加更高的电压。 在 Vdd 仅为3.0V 时、我能否向使能引脚施加5.5V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jarren:

    当输入电压为3V 时、您可以应用5.5V 来启用引脚。 有关详细信息、请参阅数据表中的第4页。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 谢谢!