This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:并行模式下需要的外部时钟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692711/lmz31710-necessary-external-clock-in-parallel-mode

器件型号:LMZ31710

大家好、团队成员。

在并行模式下使用 LMZ31710时 、是否需要外部时钟?

当 RT 模式使用 Master 时,什么形式的问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小林

    要在并行模式下使用 LMZ31710、需要使用外部时钟。 与设计团队的内部讨论表明、时钟必须同步到相同的周期。 否则、两个振荡器是自由运行和异步的。  对于峰值电流模式控制、振荡器设置 HS FET 导通事件、COMP 信号设置 HS FET 关断事件。  如果振荡器不同步,则峰值电流不相同。 因此、两个模块之间的电流共享关闭。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当并联多个 LMZ31710器件时、它们必须同步到相同的频率。 这可以通过应用外部时钟或使用来自主器件的 SYNC_OUT 信号来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果从器件通过主器件 SYNC_OUT 运行、主器件在 RT 模式或 CLK 模式下是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以通过 RT 模式或外部时钟来设置主机频率。 从器件可以从主器件的 SYNC_OUT 获取其时钟信号、从而确保同步。