This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:与 PC 无连接

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681111/bq40z50evm-561-no-connection-with-the-pc

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们尝试使用 BQ40Z50EVM、但我们只能在 WAKE 按钮保持时使用 EVM、在我释放 BQStudio 时断开与它的连接。

谢谢、

Juan Antonio

格拉纳达大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Juan Antonio、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的回答。 按下并释放 EVM 上的唤醒按钮应该会唤醒器件并允许与 bqStudio 进行通信。 无需按住按钮。 如果您可以在与器件通信时编写.gg 文件、请这样做并以.zip 文件将其发送给我、以便我可以查看是否有任何设置会立即将器件恢复到关断状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够与设备建立通信?  您是否在 J1端子上的电池电压上具有电池电压、并使用合适的电阻器串来仿真每个端子上的电池电压、如第4页的 EVM 指南中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用两节3.8V、10Ah (标称值)锂离子电池、它们连接在 J1端子上(1N 至底部电池的负极、1P 至正极、2P、3P 和4P 至顶部电池的正极)

    将.gg 文件附加到该帖子。

    感谢您的帮助、

    Juan Antonio

    e2e.ti.com/.../bq40z50EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供.gg 文件。 是否可以通过松开 WAKE 按钮来在按住 WAKE 按钮的情况下进行简短记录? 我们可以看到发生了哪些变化以及该部件是否处于关断状态。 您是否连接了除电池以外的任何其他电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      EVM 未连接任何其他电源或负载。

    e2e.ti.com/.../8662.Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经查看了日志文件和.gg 文件、但没有看到会导致您看到的行为的任何内容。 请尝试使用新的 EVM。